This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:外部基准电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793528/ads8681-external-reference-voltage

器件型号:ADS8681

我们的设计中有一个常见的5V 基准、我们希望为 ADS8681使用一个外部基准。

数据表中指出基准引脚(REFIO)上的最大电压为5.7V。

但是、数据表指出:

7.3.7.2外部基准

"...在此模式下、必须在用作输入的 REFIO 引脚上施加4.096V 外部基准电压。"

该器件是否支持5V 基准电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    绝对最大额定值表中显示的5.7V 指定了 REFIO 或 REFCAP 引脚的最大电压而不会损坏 ADC、这意味着这些引脚的任何超过5.7V 的电压都可能损坏器件。 在包括7.3.7.2节在内的数据表中、建议此器件使用4.096V 基准电压、此 ADC 的所有规格参数均已通过测试并在此4.096V 基准电压下指定、请参阅6.5节"电气特性"表。 其他基准电压无法保证性能。
    我希望这些信息对您有所帮助、谢谢。

    此致、
    戴尔