This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:需要用于使用 Tiva C 系列初始化 ADS131E08的示例代码

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS130E08EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789413/ads131e08-need-sample-code-for-initializing-ads131e08-with-tiva-c-series

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件: ADS130E08EVM-PDK

您好!

如数据表中的流程图所示、初始化 ADS131E08时遇到一些问题。 我正在使用 Tiva C 系列 Launchpad、我想知道是否有人可以向我发送示例代码、以便进行比较并使其正常工作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    我知道的唯一 ADS131E08示例软件与 ADS130E08EVM-PDK 下载捆绑在一起。 我将引用此帖子:

    它不专门用于 Tiva 器件、请注意、源代码与 ADS130E08EVM 下载捆绑在一起、而不是与 ADS131E08EVM 下载捆绑在一起。

    无论如何、请仔细阅读文章、看看它是否对您有所帮助。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有找到固件代码中可以帮助我的确切位置。 实际上、我认为在数据表上显示的初始流程过程中可能缺少一些东西。 我在这里阅读了很多关于这个主题的文章、但是一旦我不知道我的代码的哪一部分是错误的、他们中的任何一个都可以帮助我。

    我发送读取命令来验证寄存器是否正在返回数据表中所述的值、但 ADS 的输出始终为0x00。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andre、


    如果您无法从器件读取寄存器、则应回退位并验证一些内容。 首先、我要检查以确保电源电压是您认为的值、并在器件引脚附近测量它们。 模拟和数字电源应具有某种类型的公共接地。 /RESET 和/PDWN 都应为高电平。

    如果您尝试使用 START 引脚控制转换、我会将其拉高并检查/DRDY 引脚。 如果您获得的脉冲表示正在进行转换、则器件不处于复位状态或某种程度的断电状态。

    此外、我还会使用示波器来查看进入器件的数据。 查看/CS、DIN、DOUT 和 SCLK、查看读取寄存器时的波形。 如果您能做到这一点、请将结果发布在此处、我们可以查看结果。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andre、


    您是否能够解决与 ADS131E08的通信问题? 正如我在上一篇文章中提到的、我认为您需要返回并检查器件上的默认设置、然后查看发出的 SPI 通信。 我希望看到使用示波器或逻辑分析仪绘制出 SPI 图。

    我现在将关闭此帖子、但如果您仍然遇到问题、请发帖、我们可以查看您运行的测试。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉耽误您的回答。 我在实验室中的测量设备有一些问题。 但现在我可以使用它。 我将尽快获取示波器图像、而我将在这里发布以听取您的反馈。 谢谢。