This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:AVDD 电源噪声是否会影响 AMC1305的精度?

Guru**** 2509975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793384/amc1305m25-would-the-avdd-power-noise-affect-the-amc1305-accuracy

器件型号:AMC1305M25

大家好、

     我的客户想知道 AVDD 电源噪声是否会影响 AMC1305的精度。 它们使用 UA7805为 AMC1305 AVDD 提供5V 电压。 当电机 激励时、它们发现 AMC1305精度下降、仅为10位 ENB。 我们猜测功率噪声、并 影响 电机 激励时的 AMC1305精度。

你有什么建议吗?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    调制器的基准电压来自 AVDD、因此电源上的是噪声会影响精度。 请查看数据表的第10节、其中包含10条电源建议。