This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:传输函数中间的偏移

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792558/ads8353-offset-in-the-middle-of-transfer-function

器件型号:ADS8353

大家好、

我的客户正在使用 ADS8353的 Vref*2模式,并每步施加10mV 以检查我们的 ADC 的线性度。

在捕获数据中、他们发现了中间(Vref)交叉处的偏移误差、客户想知道这是不是预期的吗?

它是否包含在我们的 INL 中? 导致此错误的原因可能是什么? 很抱歉、客户尚未与我们分享原理图。

谢谢!

Andrew

e2e.ti.com/.../ADS8353-data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您能否提供 ADS8353测试中的任何原始数据? 您能告诉我们它们的设置中观察到的失调电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、原始数据已附加。 不确定是否可以看到、我再次重新连接。 谢谢!!

    e2e.ti.com/.../0285.ADS8353-data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    感谢您提供数据、一切似乎都在数据表规格范围内。 我已经和设计团队交谈过、他们认为这种现象可能会发生、具体取决于输入的驱动方式。