This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1204:电源定序和模拟输入设计

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1204, OPA336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793412/ads1204-power-sequencing-and-analog-input-design

器件型号:ADS1204
主题中讨论的其他器件: OPA336

您好!
我收到了一些有关 ADS1204的问题:

  • 对于 ADS1204的 AVDD (5V)和 BVDD (3V3)是否有加电和断电排序要求? 或者、它们是否可以 按任一顺序上升/下降?
  • 参阅 DS 第19页: 在向 CH x+/x-施加任何信号之前、两个电源轨(5V AVDD 和3V3 BVDD)是否需要斜升、或者在模拟输入端接收信号之前是否可以仅斜升 AVDD?
    CLKIN 的同一个问题-是否可以在只有 BVDD 可用时应用 CLKIN、或者两个电压轨都需要首先斜升?  
  • 参考 DS 图26 (单端源):OPA336 (即 ADS1204的反相模拟输入)的输出端是否也应该有一个与同相模拟输入相似的 RC 滤波器?

谢谢和 BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、

    •从 ADS1204数据表的第2页开始、您可以看到 AVdd 和 BVdd 是指定的 WRT AGND 和 BGND -这表明它们可以进入
    除了 AGND 和 BGND 电平之外、任何顺序和都不相互关联。 接地差水平不能超过+/- 300mV。
    •另请参阅第2页、注意模拟输入电压、基准电压和数字输入不能超过 AVdd 或 BVdd 超过
    +/- 300mV。 模拟输入可以跟随 AVdd、数字输入可以跟随 BVdd、两者都可以独立出现。
    •关于图26、我将在该图中所示的 OPA336和0.1uF 电容器之间使用一个电阻器。 请参阅图3和电容
    添加了 OPA336数据表的负载部分以了解详细信息。