This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW14J56向后兼容

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ3200, ADC08DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793196/tsw14j57evm-tsw14j56-backwards-compatibility

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:ADC08DJ3200ADC08DJ3200EVM

我有兴趣评估 ADC08DJ3200、我已经拥有数据采集板 TSW14J56。 我可以将此板与 ADC08DF3200EVM 配合使用、还是必须购买较新的 TSW14J57?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    ADC08DJ3200EVM 可与 TSW14J56EVM 修订版 D 及更高版本电路板配合使用。 此配置将限制为 ADC08DJ3200器件 JMODE 和时钟频率设置、具有8条或更少串行通道、串行数据速率高达10Gbps。
    这将支持使用 JMODE 5和7在双输入或单输入模式下使用、最高可达最大时钟频率(3200MHz)。 (请参阅 ADC08DJ3200产品说明书表10)。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jim B 的快速回答