This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:负电荷泵内置

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791779/ads131a02-negative-charge-pump-implicatications

器件型号:ADS131A02

大家好、我对负电荷泵有疑问。 如果电荷泵打开、噪声/ENOB 规格是否有任何变化? 当电荷泵打开时、电流消耗和模拟电压输入范围是否唯一发生了两种变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、


    我不知道在使用和不使用负电荷泵的情况下器件的性能有何差异。 我需要对此进行深入研究、但我应该能够很快再与您联系。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、


    我和一个已经对带负电荷泵的器件进行了一些评估的人聊了聊。 电荷泵的使用与模拟电源在5V 时的任何运行相似、我认为大多数电气特性表和典型特性图都显示在这里。

    一般而言、随着电源电压降至3.3和 CLKIN 速率降低、规格和性能会有所提高。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、 
    感谢您的回复。
    我将分析这些数据以及我将再次咨询的任何问题。

    Martin