请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIPD158 主题中讨论的其他器件: XTR117
我们实现的电路与 TIPD158相同、但面临晶体管的集电极和发射极在集电极上提供24V 回路电源后短路的问题、从而损坏所连电路中的晶体管和 R5。
我们在电路中遵循的步骤和要点如下-
1) 1)我们通过 R2为运算放大器提供输入、即1-3V
2) 2) VREG 电源从3.3V 输出的稳压器通过 R1。
3) 3)使用的组件是
OPAMP- LM324n / OPA192ID
晶体管- TP122/BC548