This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:内置多路复用器输入的影响

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792367/ads1115-about-the-influence-to-the-input-of-built-in-mux

器件型号:ADS1115

大家好、

如果输入差分信号输入、则选择一对带有输入多路复用器的 AIN0和 AIN1、

输入到 AIN2和 AIN3的另一个差分信号是否会影响 ADC 的输出代码?

我在 ADS1115数据表中找不到串扰或通道隔离规格、

那么,您能给我建议吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji-San、


    该器件上的串扰水平应低于该器件的分辨率。 我不知道 ADS1115的任何特性数据、但是、我们的其他几个24位器件测量了串扰、这通常位于这些器件的本底噪声中。 对于具有类似多路复用器和16位器件的 ADS1115、我认为在测量中不会出现串扰的任何影响。


    吴约瑟