This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:AFE5808A 建议使用模拟开关?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A, MUX506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791609/afe5808a-afe5808a-suggest-analog-switch

器件型号:AFE5808A
主题中讨论的其他器件: MUX506

设计

我们正在使用 AFE5808A 开发电路板

我们在规范中寻找模拟多路复用器。

我们将回顾 MUX506。

请检查它是否可用。

[规格]
-。 频率:10MHz ~ 25MHz
-。 脉冲电压:最大±25
-。 收发器通道:192通道

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5808A 器件。
    我将把您有关 MUX506器件的问题转交给我们的系统工程师。
    很快就会回复您。

    谢谢!
    此致、
    陈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、
    你过得怎么样?
    有关模拟开关选择的问题、
    请参阅以下 TI 网站链接:
    www.ti.com/.../overview.html

    感谢您使用 AFE5808A 器件和模拟开关。

    祝你度过美好的一天!

    此致、
    陈