This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:ADS1293 SPI 接口 MSP430问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792540/ads1293evm-ads1293-spi-interface-msp430-problem

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529ADS1293

您好!

我想向大家询问从"MSP430接口到 ADS1293代码库"启动 demo3时遇到的问题。 它始终卡在这一时刻。 我想将实时 ECG 数据从 ADS1293发送到 MSP430F5529。 如果能帮助解决这一问题,我将不胜感激。 您是否知道连接这些器件的任何其他代码。 我将为如何解决沟通问题提供任何灵感。

我也无法显示任何数据。 我也非常感谢您提供有关如何显示这些数据的建议。

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的发帖。

    我知道您在这一问题上已经有一段时间了。 遗憾的是、在调试这些软件示例时、我们的团队不能提供更多帮助。

    您是否曾尝试联系 我们的 MSP430团队? 他们可能能够在这一问题上提供比我们更好的指导。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    还没有、但我一定会尝试。

    谢谢、
    Daniel