This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:ADS1191和 ADS1192

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1192, ADS1191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792408/ads1191-ads1191-and-ads1192

器件型号:ADS1191
主题中讨论的其他器件:ADS1192

您好、先生:

  ADS1191和 ADS1192  的数据表相同。 我 从数据表中得到消息、即1191是单通道、1192是双通道。

但网络 ADS1191也有两个通道、我 阅读了数据表。   引脚分配和 内部方框图是相同的。  

那么、我应该如何选择呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    感谢您提请我们注意这一点、这确实令人困惑。

    我在 ADS1191产品页面上看到的唯一双通道位置是数据表链接、您是否看到过其他位置?

    ADS1191只有1个有效通道、IN2P 和 IN2N 将在内部断开。

    要选择器件、BIOS 常见问题解答中的此帖子应有助于 :e2e.ti.com/.../2856804