This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:MMB0查询

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792470/ads1298r-mmb0-queries

器件型号:ADS1298R

我对 MMB0的功能以及它在最终产品中的必要性有一些疑问。  

1) 除 ADS1298R 之外、是否还有其他使用了 MMB0的 EVM 或产品?

2) 对于 ADS1298R、是否需要使用 EVM 中的 DSP 架构控制器、或者是否可以使用其他控制器(例如北欧半导体的 Nrf52840)制作终端产品。 (https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52840_OPS_v0.5.pdf)

3) 对于使用支持不同控制器的 ADS1298R 制造的最终产品、是否有任何案例研究?

谢谢、此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudarshan、

    感谢您的发帖!

    1)对、适用于其他 EVM。
    2) 2)不需要 DSP 架构。 使用的处理器类型通常取决于代码的复杂性以及系统支持的其他功能。 我无法评论北欧器件。
    3) 3)我不知道。