This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:AFE4405 SPI 通信

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791987/afe4405-afe4405-spi-communication

器件型号:AFE4405

您好!

我正在尝试通过 SPI 与 AFE4405进行通信。 我的另一个器件、非 TI、位于具有单独 CS 的同一 SPI 上。 当我不与另一个器件通信时、我能够与 AFE4405通信、但一旦我写入另一个器件、事情就会发生错误、甚至会在 SPI 上时钟输出一个虚拟字节。 我没有收到预期的数据、当我没有 对 SDOUT 进行三态处理时、我接收 到垃圾、当 SDOUT 进行三态处理时、我接收到零。

我怀疑 AFE4405在 CLK/MOSI 上运行、即使 CS->AFE4405为高电平、器件也会取消选择。

该器件是否能够与其他器件在同一 SPI 上运行、或仅在连接到其他 AFE4405的 SPI 上运行、如所描述的 SBAS753A–2016年5月–2016年5月修订的第110页? 如果是这种情况、设置将是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morten、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    由于 AFE4405正在签订 NDA、我们希望将此对话脱机。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?