This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:是否需要 ADC12DL3200 SYSREF?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791783/adc12dl3200-adc12dl3200-sysref-required

器件型号:ADC12DL3200

我计划在单通道模式下使用一个 ADC12DL3200、同时使用4条 LVDS 总线、采样率 fs 为5000MHz。  

我是否需要使用 SYSREF? SYSREF 似乎仅用于同步两个或多个 ADC12DL3200。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirk、

    我已将您的问题转发给 ADC12DL3200专家、他将会回复您。

    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kirk

    你是对的。 如果您仅使用单个 ADC12DL3200器件、并且不需要与其他 ADC 或 DAC 器件同步、则不需要 SYSREF。

    将 SYSREF_PROC_EN 和 SYSREF_RECV_EN 设置为默认值0。

    此致、

    Jim B