This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:已请求数据表更新

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790278/dac7750-datasheet-update-requested

器件型号:DAC7750

SnapEDA 评论说,GND 连接在数据集上有所不同,但名称相同。

GND 和 GND 均标记为 AGND 和 DGND。

有一个 AVDD 和 DVDD 用于区分电源连接、这也应在 GND 连接中复制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我的同事 Kevin 或 Garrett 应该在周一回来。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    未为此器件指定 DVDD 和 AVDD 的单独接地。 所有 GND 引脚在内部连接在一起。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    修正后、GND 引脚分别针对 AVDD 和 DVDD 指定。 我认为您的观点是不按照惯例将其标记为 AGND 和 DGND。 我将对此进行记录、我们将考虑在数据表更新中对此进行更改。

    谢谢、
    Garrett