This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:在 GUI 中读取/写入低级配置

Guru**** 2994490 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM, DAC8741H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792164/dac8742hevm-read-write-the-low-level-configuration-in-gui

器件型号:DAC8742HEVM
主题中讨论的其他器件: DAC8741H

您好!

讨论完以下帖子后、我可以在 DAC8742HEVM 的 GUI 高级配置中读取和写入 PAFF。  但在低级配置中、我没有看到寄存器 REG_0x23的值、而 REG_0x24是我读取和写入的值。 如何通过寄存器向 PAFF 写入/读取日期? 由于我将在客户的项目中通过 MCU 的 SPI 访问 DAC8741H、因此我想知道如何配置寄存器以进行 PAFF 写入和读取。

谢谢。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/752474

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    您可以通过设置此窗口中的位来写入 FIFO_D2M。 一旦寄存器 FIFO_D2M[7:0]的数据部分被写入、器件将开始传输 FF/PA 波形。 因此、您一次只能发送一个字节、除非您禁用调制解调器的 TX/RX、然后填充 FIFO、然后重新启用 TX/RX。

    FIFO_M2D 可按照与高级 GUI 上相同的方式读取。 每次单击 Read Select/Read All 时、都会在接收 FIFO 中看到下一个字节。

    我认为从高级 GUI 中读取这些内容更实用、但这两种方法都可以正常工作。

    谢谢、
    Garrett