This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:需要一个用于 EMG 的基准电路

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791164/ads1298-need-a-reference-circuit-for-emg

器件型号:ADS1298

大家好、  

我最近订购了用于 EMG 应用的 ADS1298 DK。 我对如何将3引脚 EMG 连接到 ADS 引脚感到困惑?

我将 EMG 的中端肌肉连接到运算放大器的输入(1个通道)、并将第三个基准引脚连接到 ADSs 引脚、作为电路的模拟基准。

您能告诉我这种配置是否正常、还是我需要更改配置吗? 此外、如果我添加更多通道、我是否需要添加任何其他基准引脚?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    遗憾的是、我不知道 EMG 参考电路、也不是 EMG 应用的专家、因此我可以提供的支持仅限于器件。

    当您说 ADSs 时、您是指 AVSS 吗? 如果是、我认为这是不正确的、因为 AVSS 是负电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回复。 我在这里连接了 EMG 的基准电路。

    据我从 EMG 中了解、EMG 电极的基准连接到接地端、因此不存在外部干扰。

    那么、在 EMG 基础知识方面、我想将基准连接到 AVSS 而不是 ADSs (抱歉)。 您能建议任何更改吗?

    谢谢、此致、

    Sandeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    谢谢您的图片。

    我建议将基准电压设置为中间电源。 因此、如果您使用的是单极电源(AVDD = 5V、AVSS = 0V/GND)、这意味着将基准电压设置为2.5V。 对于双极电源(AVDD = 2.5V、AVSS =-2.5V)、这意味着将基准设置为 GND。 这将确保生成的信号处于 PGA 的共模范围内。 这两种情况都不适用于将其连接到 AVSS、我建议使用器件的 RLD 函数来设置基准。

    此主题可能会有所帮助: e2e.ti.com/.../300254