This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:基准电压

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791839/tla2024-reference-voltage

器件型号:TLA2024

你(们)好  

内部基准电压值是多少?

我在规格中看不到它。

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、


    TLA2024基准与 ADC 测量的满量程输入范围有关。 如果有用、您可以将 TLA2024视为具有1.024V 基准电压、以便获得±1.024V 输入范围。 然后、PGA 的增益为2以获得±0.512V 输入范围、增益为4以获得±0.256V 范围

    对于小于1的增益、有1/2和1/4的增益一直到±6.144V 范围的1/6。

    因此、基准电压的任何误差都会直接导致 ADC 测量中的增益误差。


    吴约瑟