This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:在 ADS1299 GUI 中使用内部时钟

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790879/ads1299-using-internal-clock-in-ads1299-gui

器件型号:ADS1299

您好!

我目前正在尝试使用 ADS1299EEG-FE (前端电路板)上的内部时钟振荡器。

当我们尝试在软件中为前端电路板使用内部时钟时、GUI 似乎不起作用、寄存器返回零。 我该怎么做来调试它? 软件是否可能无法与内部时钟配合使用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicole、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    为了在 ADS1299上使用内部振荡器、CLKSEL 引脚必须被拉高至 DVDD。 这是通过将 JP23跳线设置到[2-3]位置来实现的。 请参阅用户指南原理图中的图63。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们已经多次尝试过这种方法。 从数据表中、我们还应该拔下 JP18的跳线(我们确实这么做了)。

    软件停止、寄存器返回为0。 我不确定接下来要尝试什么...

    我们需要测试前端电路板上的内部时钟、因为我们制作了一个使用内部时钟的定制电路板。 定制板也不适用于 TI 软件。

    谢谢、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicole、

    如果您在电路板通电且软件正在运行时更改主时钟源、则软件/器件本身可能会被中断。 您能否在上电之前和运行 GUI 之前为内部时钟配置跳线?

    如果您已经尝试过此操作、我还想知道是否有东西从 MMB0主板驱动 J3[2]、这可能会使 CLKSEL 保持低电平。 实际上、我们根本不需要安装 JP23即可使用内部振荡器、因为 R67将自行上拉 CLKSEL。 在通电之前、请尝试从 JP23移除跳线。 在启动 EVM 软件之前、探测 CLKSEL 网络(即 JP23[2])并确认其设置为高电平。

    此致、