This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:AINx 内部钳位二极管

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791379/ads114s08b-ainx-internal-clamping-diodes

器件型号:ADS114S08B

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将 ADS114S08B 应用于他们的系统。

他们计划在 AINx 引脚上放置串联电阻以保护

内部钳位二极管。

我想确保下面几项内容。 请提供您的建议。

1.在 PGA 前面,RC LPF 位于。 我想串联电阻值会是这样

   对截止频率的影响。 因此、必须考虑输入信号频率。

  我想知道我的理解是正确的吗?

2.如果您有推荐的单端 和串联电阻值

  差分输入、请告诉我。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    不清楚您的客户想要防范什么。 在许多可能的情况下、可以向 ADS114S08B 输入施加过压。 在一种情况下、它可能是瞬态(ESD 或 EFT)、在另一种情况下、它也可能是连接到系统输入的意外电压。 在 ESD/EFT 情况下、这可以是非常短的 kV 电压、在第二种情况下、它将是长期的固定电压。

    您显示了绝对最大额定值表。 主要考虑的是相对于电源电压施加的输入电压和施加过压时的输入电流。 任何引脚上的输入电流必须不超过10mA。 在向系统输入施加固定电压的第二种情况下、使用串联电阻器限制电流效果良好。 但是、对于情况1 (ESD/EFT)、电压太大、以至于瞬态电流可能导致损坏。 对于 ESD/EFT 低泄漏、也可以使用 TVS 二极管和/或二极管阵列(BAV199)。

    ADC 的 RC 输入滤波器主要用于抗混叠。 第68页的数据表第10.1.2节对此进行了讨论。 由于截止频率与电阻和电容值直接相关、因此更改其中任何一个都会影响滤波器的截止频率。 由于 ADS114S08B 主要用于直流或近直流应用、因此电阻的增加(这会降低截止频率)通常不会成为问题。

    您需要使用的电阻值取决于系统。 通常、我们可以看到使用的值在4.7K 到10k 欧姆范围内。 最后、将电流限制在10mA 或更低非常重要。

    如果我更了解 ADS114S08B 的使用方式以及连接的传感器或电压类型、我可能会提供更多指导。

    此致、
    Bob B