This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:无法读取 ADS1298上的差分电压。

Guru**** 2509695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67651, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788747/ads1298-not-able-to-read-differential-voltage-on-ads1298

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:MSP430F67651

您好!

我将 ADS1298与 MSP430F67651搭配使用。  

将 INP 和 GND 上的直流电压连接到 INN 时、我正在使用 ADS1298成功进行测量。

但是在我的应用中,我需要像下面的电路那样读取一个电阻上的差分电压,使用这个输入时 ADS1298不会覆盖数据。

请给我一些建议。 我已经在 MSP430F67651的 SD24 ADC 上测量了该差分电压、它工作正常、但在 ADS1298上不工作。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    感谢您的发帖。

    每个引脚上的绝对电压受模拟电源的限制。 绝对差分电压必须小于 Vref /增益。 此外、PGA 共模的输入范围也受限。

    请查阅数据表并确认您满足这些要求。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复、

    我在 MSP430F67651 MCU 的 SD24通道上进行测量、并提供像我连接的绘制电路这样的输入。它测量 A 和 B 的差值、即0.5mV。

      MSP430F67651的数据表显示如下:

    现在、当我将同一输入连接到 ADS1298时、它的工作方式不同、而数据表显示的 ADC 的额定值与 MSP430的 SD24相同。

    此外、如果我将输入电压从3.6V 降低到2V 直流、在这种情况下、ADS1298未测量50欧姆两端的电压差。

    当我将 INN 连接到 GND 并测量0.5mV 时、它会成功测量它。

    供参考。。我的 AVDD 至 ADS1298为3.3VDC。

    问:ADS1298在"双极模式"下的工作是否与 MSP430中的 SD24相同???

     

    此致、

    Ashish Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    绝对最大额定值不适用于正常运行。 对于可接受的器件输入范围和条件、请使用建议运行条件和电气特性表。

    ADS1298上的模拟电源电压是多少? 如果您使用的是单极3V 或3.3V 电源、则正输入(电压 A)将超过正电源(AVDD)。 此外、还会超出 PGA 输入共模范围。 在这种情况下、25.71uV 的差分输入电压是完全可以接受的、但共模电压和绝对电压超出范围。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复、  

    我已经尝试过将电压降低到2伏来代替上面的电路中的3.6、ADS1298仍然不读取差分电压。

    但正如我告诉过您的、MSP430的 SD24通道能够读取相同的数据。

    请阅读我之前的消息、我在其中提到了有关数据表屏幕截图的问题

      ADS1298 在"双极模式"下的工作是否与 MSP430中的 SD24相同??

     

    谢谢、此致、

    Ashish Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    ADS1298可接受单极和双极电源配置。 请注意、最小/最大绝对输入电压以及输入共模电压的要求均以 AVDD 和 AVSS 表示。

    此致、