This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:高速模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791714/ads1274-high-speed-mode

器件型号:ADS1274
主题中讨论的其他器件: ADS1278

我想将 ADS1274与 SPI 接口配合使用。 我希望确保正确理解数据表的表7。  

是否可以在时钟频率(fclk)低于27MHz 的高速模式下使用 ADS1274?

例如、是否可以在10MHz fclk 的高速模式下运行、因此可以考虑等于256的比率(fclk/fdata)? 在这种情况下、Fdata 将为39062个样本/秒、信号通带将为17.7kHz

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabriele、您好!

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    是的、在 ADS1278的所有模式下、输入时钟频率可从100kHz 缩放到电气特性表中列出的最大频率。

    对于高速模式、请参阅表7、了解有关主时钟、基准电压和接口模式的其他限制、具体取决于数字电源(DVDD)。

    此致、