Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADS1278
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1274 主题中讨论的其他器件: ADS1278
我想将 ADS1274与 SPI 接口配合使用。 我希望确保正确理解数据表的表7。
是否可以在时钟频率(fclk)低于27MHz 的高速模式下使用 ADS1274?
例如、是否可以在10MHz fclk 的高速模式下运行、因此可以考虑等于256的比率(fclk/fdata)? 在这种情况下、Fdata 将为39062个样本/秒、信号通带将为17.7kHz
提前感谢