This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:电压输出

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791523/dac8718-the-voltage-output

器件型号:DAC8718

您好!

我发现芯片上电后、电压输出将显示在全范围内。电源电压为±15V、基准电压为5V、软件程序写入0V、但输出电压为14.2V、 可能在上电后变为0V、我想知道是什么导致了芯片电压输出的全范围状态。 是电源问题吗?还是我们的时序问题?请提供一些技术支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、我建议参考数据表中有关上电复位排序的部分的第44页。 本质上、建议的序列为:

    IOVdd
    DVDD (可以与 IOVDD 同时使用)
    AVDD (在稳定 LDAC、CLR、CS 和 RSTSEL 之后)
    AVSS (可与 AVDD 同时使用)
    参考- X