This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:配置检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790987/dac38rf82-configuration-check

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件: DAC38RF89

您好!

我们希望在插值 x2模式下具有采样率为6.398GHz 的 I/Q 输出(2TX)(12位帧汇编82380时的数据速率为3.199GSPS)。

根据我的理解、DAC38RF82可使用其配置为6.398GHz 的 VCOL 来支持这一点。 是这样吗?

是否可以使用6.398GHz 的外部时钟操作 DAC38RF89并绕过其内部 PLL 以执行相同的操作?

另一种选择是在外部提供3.199GHz 并在插值 x1上运行。 是这样吗?

 

是否可以将 DAC38RF89的 VCOH 用于2TX 模式并通过在6.600GHz 下运行来创建一个超集?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WD_5F00_82380_5F00_12_5F00_bit_5F00_single_5F00_real_5F00_2x.pptxVincenzo、

    是的、对 DAC38RF82正确。 对于89器件、您可以使用6.398GHz 的外部时钟以及具有1X 插值的1/2该速率运行。 您将需要在称为宽带 DUC 模式下操作该部件、该模式实际上在实际输入设置中使用 DAC。 更多信息、请参阅数据表的第8.3.17节。 我还针对使用 TI EVM 的另一位客户测试了这种方法、但价格较低。 已连接此测试的设置。 这也应以更高的速率工作。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    只是一个澄清:您写了“这应该在更高的速率下工作”,这意味着他们还可以在6.6GHz 的频率下将 DAC38RF89的 VCOH 用于2TX 模式? (选择插值 x2、使其不超过3.33GSPS 数据速率)。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、

    没错。 6.6GHz 是 DAC38RF89的高 VCO 可运行的最低频率。  

    Jim