This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:有关 FFE4490的一些问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790471/afe4490-some-question-of-fae4490

器件型号:AFE4490

尊敬的专家:

我们的客户现在使用了 AFE4490、他们对 AFE4490有一些疑问、

关于 AFE4490,有一个 VCM 引脚,可用于屏蔽 INP、INN 信号线。

在现场测试中、发现屏蔽 INP、采用 VCM 的 INN 和采用 GND 的屏蔽 INP 和 INN 没有显著差异。

至于 INP 和 INN 的屏蔽、是否建议使用 VCM 或 GND?

如果必须使用 VCM_SHIELD 保护 INM 和 INP、信号如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、

    如数据表中所述、VCM 可用于屏蔽 INP/INM。
    这并不是一项绝对要求、因为根据系统设计和可能需要/可能不需要的应用而定。
    因此、如果需要、建议使用 VCM 进行屏蔽。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的先生,我明白了!

    谢谢!!!