This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:EMC 稳健性文档

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791085/ads114s08b-emc-robustness-documentation

器件型号:ADS114S08B
主题中讨论的其他器件:TVS1401

大家好、

我的客户正在开发一个应用、该应用将 获得多达6个输入热阻并输出一些过热电平。

我的客户和我想知道  是否有任何参考设计 或应用中有一些建议可提高 EMC 稳健性 、这是客户应用最关键的要求。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    遗憾的是、我们没有特定的设计示例。  这是一个相当复杂的主题,在其中编写了书籍。  我经常参考 Henry OTT 出版的《电磁兼容性工程》一书。  问题涉及许多方面、PCB 布局起着非常大的作用。

    使用的保护方法在很大程度上取决于您尝试保护哪些类型的干扰。

    1. EFT
    2. ESD
    3. EMI
    4. RFI
    5. 电力线循环

    这些类型中的每一种都有相似之处和不同之处。  根据级别、频率和持续时间的不同、没有一种单一的治疗方法可以防止所有噪声源影响系统。  下面是输入路径中各种治疗和阶段的示例。

    除非特别注意选择合适的元件、否则输入路径中的任何元件都可能导致测量误差。  二极管的泄漏电流必须低(nA)、而泄漏电流必须以 uA 为单位。  第一个主要目标是保护 ADC 免受过压/过流情况的影响、该情况下超出器件的绝对最大额定值。  一般而言、最大输入电压为与模拟电源轨相差+/-300mV、最大输入电流为10mA。

    在从左到右的图中、首先有一个双向 TVS 二极管连接到接地端。  该二极管将保护系统免受高功率瞬态的影响。  TI 制造了一个平缓钳位 TVS 二极管、例如 TVS1401、与传统 TVS 二极管相比、该二极管可将响应钳位到平坦的电压电平。

    TVS 二极管后面是铁氧体磁珠(或磁珠组合)、当高频成分从 EMI/RFI 进入系统时、该磁珠会与相邻电容器一起形成低通滤波器。

    第一个滤波器之后是电阻器和二极管堆栈。  二极管堆叠也应具有低泄漏、例如 BAV199或 BAV199W。  该二极管将防止 TVS 二极管的残余过压、并防止高电流或瞬变进入 ADC。  串联电阻器将限制流经二极管的电流。  

    最后一级是用于 Δ-Σ ADC 的传统 RC 低通滤波器。  通常、差分电容器的范围为10至100nF。  共模电容器应至少为差分电容器的1/10或更小、以限制滤波器不匹配的漂移影响。

    并非所有组件都是必需的。  实际使用的内容将取决于系统内预期会出现的噪声类型以及放置组件的可用空间。

    此致、

    Bob B