This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5409:有关绝对最大额定值的问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790808/ads5409-question-about-absolute-maximum-ratings

器件型号:ADS5409

大家好、

 我有一个问题需要您的帮助、有关 ADS5409。

我的客户想知道在其电源电压轨出现之前向输入引脚施加小于3.3V 的差分信号是否有可能损坏器件。  

我注意到数据表将 INA/B_P 和 INA/B_N 上的最大电压定义为 AVDD33 + 0.5V、最小值为-0.5V。 这让我相信、当 AVDD33 = 0V 时、可以施加的最大差分电压必须小于或等于1V。

您能确认这是正确的吗?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    我已将您的问题转发给负责该器件的工程师、他将回复您。

    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mitchell、

    从技术上讲、我们不建议在器件上电之前向输入端施加任何信号。

    谢谢

    优素福