This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82EVM -在哪里测量 VI (DPP)?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791197/dac38rf82evm-dac38rf82evm---where-is-vi-dpp-measured

器件型号:DAC38RF82EVM

参考所附的文件、该文件显示了具有100欧姆差分端接的 LVPCL 驱动器和接收器: VI (DPP)在其中一个 clk 输入引脚处是否为峰值、而不是差分对上的 pk 至 pk?

e2e.ti.com/.../E2E_5F00_Post_5F00_2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    在差分对上测量 Vi (DPP)。 其中一个 clk 输入引脚的峰峰值电压规格为400mV

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然需要澄清。 是在驱动器侧还是在100欧姆电阻器侧测量 VI (DPP)?
    该表显示了差分输入峰峰值电压典型值为800mV。 您提到400mV -是峰值电压还是峰峰值电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    该规格为800mVpp 差分、与每个互补输入的400mVpp 相同。
    时钟输入规格在器件的引脚上测量。 该器件在时钟引脚上需要800mVpp 差分信号。

    谢谢、
    埃本