请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSW1400EVM 主题中讨论的其他器件:AFE5808、 AFE5818EVM
大家好、我遇到了以下问题、我正在尝试在大学中创建一个学习环境、以便能够获取信号、然后能够处理获得的结果。 为此、我发现使用来自德州的 AFE5808和 TSW400卡非常有趣、正如我看到的、通过使用 LabVIEW、我可以轻松地与学生合作。 但是、我发现了一个我没有的问题、即触发器控制。 当我读取 TSW1400卡的规格时、我注意到我有一个外部触发器、我认为我可以在需要的时候启动捕获、我可以使用 HSDC Pro 程序有效地执行捕获、而不会出现任何问题、 但我只是想让德州仪器提供的.dll 库、而不必每次都启动该程序。 在这篇文章中,我发现了使用 TSW1400Board_clib.dll 库的可能性,该库不需要以前发布的 HSDC Pro,我可以创建一个简单的 LabVIEW 程序来获取信号,但是我找不到允许我控制触发器的函数。 我只能连续采集信号、但不能在我请求信号时采集信号。 似乎唯一允许控制触发器的函数是 TSW1400BRdCtrl_Start_ADC_TO_DDR、但我不知道如何使用它。 我的问题是:这个库或另一个库是否能够控制触发器、而无需使用 HSDC Pro? 但愿你能回答。 问候语。