This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520QML-SP:1V9的铁氧体扼流圈

Guru**** 2534070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790829/adc08d1520qml-sp-ferrite-choke-for-1v9

器件型号:ADC08D1520QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC08D1520

ADC08D1520数据表状态

"VA 和 VDR 电源引脚应相互隔离、以防止任何数字噪声耦合到 ADC 的模拟部分。 当使用共源时、建议在这些电源线之间使用铁氧体扼流圈、例如 JW Miller FB20009-3B。"

但是、在 EVM 设计原理图 ADC0xD1520RB 参考板中、1V9AC 和1V9DR 不是相互隔离的、两者都连接到1V9A

请告知是否需要铁氧体。

谢谢

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们发现铁氧体不是必需的、因此在修改参考设计时实施了该方法。 我已经注意到、需要对数据表进行此更新、以便在下一个数据表修订版上实施这些更改。

    谢谢
    Christian