This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:ADS8668

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8668, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791150/ads8668-ads8668

器件型号:ADS8668
主题中讨论的其他器件: ADS8688

你好!

当在 ADS8668中n´t 输出范围时、一些通道可以处于单极模式、而其他通道可以处于双极模式、可以是 Δ I 吗? 我理解了这一点,但我想确认一下。 例如,我可以为通道1选择(+-2.5*Vref),为通道2选择(0-2.5*Vref)。 是这样吗?

此外、我想知道 TI 是否提供任何 C 驱动程序来管理 ADS8668、以及您是否可以将其发送给我。 我无法在您的网站上找到它。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的用户:5895002、

    是的、ADS86乃至 包括双极和单极输入在内的9个可编程输入范围是独立于通道的、不同的通道可以具有不同的输入范围。

    可从以下任一网站链接中找到示例代码、该代码是为 ADS8688开发的、但也可用于 ADS8668。

    www.ti.com/.../ads8688sw-linux

    git.kernel.org/.../ti-ads8688.c

    此致

    戴尔