This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M25:引脚1 = NC、但在 TIEVM-HV-1PH-DCAC 中连接

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790825/amc1304m25-pin-1-nc-but-connected-in-tievm-hv-1ph-dcac

器件型号:AMC1304M25

大家好、

我注意到、在 TI EVM-HV-1PH-DCAC 设计中、有一个 AMC1304 SDFM 芯片、其引脚1通过1.1欧姆电阻连接到5V。

AM1304的数据表显示该引脚为 NC。

我浏览了数据表、但找不到相关参考。

请告知此电阻是否应该存在?

谢谢

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    AMC1304M25的引脚1列为 NC、但可以连接到 VCAP 引脚(引脚7)、如引脚功能表第4页的数据表所述。 在您提到的参考设计中、该1.1欧姆电阻器显示为"DNP"或"请勿安装"、因此未实际安装。 它不应连接到 LDOIN 引脚(引脚6)、因此感谢您指出这一点。 我将与该文档的作者交谈、看看我们是否可以更新原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了、谢谢