This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:ADC12J4000EVM 电路板的输入阻抗是多少?

Guru**** 2502335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790651/adc12j4000evm-what-is-the-input-impedance-of-adc12j4000evm-board

器件型号:ADC12J4000EVM

您好!

  现在、我想为 ADCJ4000EVM 板进行阻抗匹配、输入信号是 RF 信号、所以我想知道它的输入阻抗。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peng:

    我已将您的问题转发给负责该器件的工程师、他将回复您。

    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Peng
    这篇早期的 E2E 文章包括一个针对 ADC 模拟输入的分布式集总元件模型。 此模型不包含 EVM 板或组件。
    e2e.ti.com/.../544330
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B