This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:Linux 驱动程序

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2024, ADS1015, ADS1015SW-LINUX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790183/tla2024-linux-driver

器件型号:TLA2024
主题中讨论的其他器件: ADS1015ADS1015SW-Linux

您好!  

我的客户想要 TLA2024的 Linux 驱动程序。 你那是吗?

我在 GitHub (https://github.com/smaug-g/TLA2024)中找到了该库。您 或您的团队是否 准备了该库? 或者您检查了库吗?
我想知道我们是否可以向客户介绍 Linux 库  

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、我们没有 Linux 驱动程序。
    如果您或客户找到了第三方提供商、则继续使用它、这是一个很好的资源。
    但我们的集团与第三方提供商并无任何关系。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!



    正如 Cynthia 提到的、TLA202x 器件没有特定的 Linux 驱动程序。 但是、该操作与 ADS1015类似。 ADS1015的功能更少。 可在此处找到 Linux 驱动程序:

    www.ti.com/.../ADS1015SW-LINUX

    虽然我们确实有驱动程序的链接、但它不是由 TI 开发的、我们实际上不会为其提供任何进一步的支持。 至于另一个驱动程序、我们没有准备好它。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joseph -San、

    感谢您的支持。

    BTW、TI 能否使用适用于 TLA2024的 ADS1015SW-Linux 驱动程序支持客户固件移植?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nagata-San、


    我们仅以 ADS1015SW-Linux 驱动程序为例。 同样、我们没有进行开发、我认为我们无法进行更改来支持对 TLA2024的这一更改。

    不过、这些器件非常相似。 对于具有 Linux 驱动程序经验的用户、为 TLA2024进行设置并不困难。 遗憾的是、我们在产品组中没有此特定功能的经验。


    吴约瑟