This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:&安培;ADS1292

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790256/ads1293-ads1292

器件型号:ADS1293
Thread 中讨论的其他器件:ADS1292

您好!

我一直在使用 ADS1292EVM 和 ADS1293EVM 进行开发。 我能够找到 MSP430固件、这非常有用、但没有用于主机 PC 应用的源代码。 对于 ADS1292和 ADS1293评估板、是否有任何获取 PC 应用源代码的链接或方法?

是否有任何智能手机(Android 或 iphone)应用程序及其源代码用于这两者?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongsoon、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    唯一可用的源代码显示在下面链接中的 BIOFAQ 中。 我们没有专门用于智能手机应用的任何代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢你的答复。
    从您提供的链接中、我可以找到 ECG 编码器 F/W、我在指定的文件夹下找到它。 但我仍然需要 PC 应用(EVM GUI)源代码、Ryan 在下面的链接中通过电子邮件将源代码发送到海报。

    e2e.ti.com/.../2308698

    请帮帮我。
    它将真正帮助我使用我之前使用的 ADS1292和 ADS1293评估套件进行开发和播放。

    谢谢、
    洪顺金
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    供参考、我购买的 EVM 为:

    ADS1293:
    www.ti.com/.../ads1293evm

    ADS1292:
    www.ti.com/.../ads1292ecg-fe

    谢谢、
    洪顺金
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongsoon、

    我给你发了一条消息。