This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:如何在不使用 MMBO 的情况下获取模拟输出?

Guru**** 2550960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790571/ads1299eegfe-pdk-how-to-get-analog-output-without-mmbo

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

如果我给 ADS1299EEG-FE REV 一个正弦波。如何在  没有 MMB0的情况下获得示波器上的模拟输出?

如何连接电源、信号输入和信号输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    如果为 ADS1299提供正弦波、则 ADS1299将生成与输入电压成比例的输出代码。
    这在以下文章中进行了介绍: e2e.ti.com/.../772488

    对于在不带 MMBO 的情况下使用 ADS1299EEGFE-PDK、请参阅以下文章中的线程 :e2e.ti.com/.../783636