This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:器件不响应 GUI

Guru**** 2398295 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790052/ads131a04evm-device-does-not-respond-to-gui

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131A04

您好!

我的客户在使用 ADS131A04EVM 时遇到问题。 您能否向我展示如何建立连接?

EVM 条件

-客户切断 了数字接口(DONE、DRDY、SCLK、CS、MISO、 和 MOSI)、并将引脚焊盘焊接到 J3孔并将信号短接。 因此、信号连接与原电路板相同

-跳线和开关是默认位置。

症状

1.启动评估 软件

连接 EVM

3 GUI 显示寄存器映射和"硬件连接就绪"

4发送刷新/同步命令或启用 ADC

5 GUI 显示"Error Device may still be locked"

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tetsuo-San、

    我不知道客户为何切断 PCB 布线、但只要重新连接引脚、通信就应该正常。

    对于 ADS131A04、器件需要在通信开始前发出 UNLOCK 命令。 要使用器件运行通用启动、EVM 具有两个可从软件运行的预定义脚本。 首先、转到 EVM 的"Scripts"窗口、然后转到"Predefined (预定义)"选项卡。

    应该有两个预定义的启动脚本。 首先是数据速率@ 8kSPS 的基本启动。 第二个将是基本启动。 在这里、我点击了数据速率@ 8kSPS 的基本启动。 这将在下面的窗口中显示脚本。

    此脚本将解锁器件、设置数据速率、启用 ADC、然后读回寄存器。 之后、您可以从 GUI 右侧的"Run"按钮运行脚本。

    您可以在窗口底部或从控制台窗口中看到发送到器件的命令和响应。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tetsuo-San、


    我要注意的是、我最近发现了一些 ADS131A04EVM 的问题、我在这里收集了这些问题:

    e2e.ti.com/.../781986


    吴约瑟