This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:CMRR 问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790141/ads1294-cmrr-issues

器件型号:ADS1294

您好!

我有一个使用 ADS1294测量 FECG 的设计、我们一直遇到50 Hz 干扰的 CMRR 问题。 最初、该问题固定在前端组件中的较大容差范围内。 将电阻器容差降至0.1%、电容器容差降至1%(C0G/NP0)后、CMRR 未提高。 现在、我已经进行了一些测试、以便通过使用信号发生器将50Hz 的共模干扰直接注入 ADS1294的输入来确定低 CMRR 的原因。 这些测量的目的是识别模拟滤波器中降低 CMRR 的组件。 不过,我有一些结果是无法解释的。 下面列出了我要询问的结果:

  • 信号发生器直接连接到 CH1输入、4Vpp @ 50Hz 共模信号:CMRR =<-120dB
  • 信号发生器耦合到 CH1输入上的100k 串联电阻、4Vpp @ 50Hz 共模信号:CMRR =-73.1dB

串联电阻是通过 Agilent 1272A DMM 测量的:99.74k、99.77k。  我认为它们匹配良好。

如需了解相关信息、ADS1294连接到+/- 2.5V 电源。 共模输入信号以 GND 为基准。 我正在使用交流导联脱落、但没有其他功能、如 RLD/WCT 或起搏检测。 CMRR 是如何通过仅添加串联电阻降低这种性能的呢?

此致、

Niclas Gustafsson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niclas、

    感谢您的发帖!

    使用 RLD 环路通常可以额外获得10-20dB 的 CMRR。 要解释 CMRR 值的差异、请查看本文中的公式2: www.ti.com/.../sbaa188.pdf

    输入0.1%的电阻值和1%的电容值、然后输入50Hz 的 f 值以及截止频率的任意值、以计算预期的 CMRR。

    您可能还需要为此测试禁用交流导联、仅删除变量。