This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带 ADS5484EVM 的 TSW1400EVM

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5484EVM, ADS5484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789587/tsw1400evm-with-ads5484evm

主题中讨论的其他器件:ADS5484EVM、 TSW1400EVM、 ADS5484

您好!

我们正在开发一个使用 TSW1400EVM 和 ADS5484EVM、外部时钟和外部信号的项目。

对于信号、我们使用1MHz 和1V 峰-峰值

对于外部时钟、我们使用10MHz

从 ADS5484数据表中可以看出、SINAD 和 ENOB 应分别获得73.5dBc 和11.92位。

但是、当我们使用 HSDC Pro 时、SINAD 和 ENOB 得到的数字分别为36.7bBc 和5.7位。

您能否指导/告诉我我们为什么要获得 SINAD 和 ENOB 的低数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francisco、

    我已将您的问题转发给负责该器件的工程师、他将回复您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    请使用 ADS5481-ADS5485固件。

    此致、

    Dan