This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:DVDD 和 AVDD 电源

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC114, DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789760/ddc112-dvdd-and-avdd-power-supply

器件型号:DDC112
主题中讨论的其他器件:DDC114

大家好、

我正在 设计 采用 DCC112芯片的电路板。 我已经看到、该芯片为 模拟和数字电源提供了单独的电源引脚。 在数据表中、
即 AVDD = DVDD = 5V。 我的问题是、是否有人在仅为芯片的数字电源提供3.3V 电压(以避免使用电压转换器)方面有经验?

我注意到 DDC114允许不同的电压值、因此、我想知道 DDC112是否完全可以实现这一点。

此致
Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christof:
    你过得怎么样?
    我将转发您有关 DDC112 (与 DDC114相比)的电压问题
    系统工程师。
    他们很快就会回复您。

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christof:

    查看 DDC112 DS (第3页)的电源要求、看起来在5V 附近没有太大的裕度。 与设计人员交谈时、他认为可能在(很久以前)时、数字电路和模拟电路之间不包含电平转换器、因此降低 DVDD 最终可能会停止工作。 它可能会低于4.75V、但肯定不会降至3V。 我不知道有人使用下面的器件规格。 抱歉...

    另外、您还可以确定 DDC114支持3V (DS pg 4)。

    此致、
    Eduardo