This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 TX-SDK-V2的 TI 超声波芯片组软件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789522/ti-ultrasound-chipset-software-for-tx-sdk-v2

主题中讨论的其他器件:TX7316TX7332

尊敬的 TI:我知道这是一种过时的设计、但我们有两个非常昂贵的 TX-SDK-V2板、我们希望更改 TI 超声波芯片组软件以实现更低的 TX 间隔。  

您能否提供应用程序的源代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、
    你过得怎么样?
    我将把你的问题提交给我们的小组
    并将很快回复您。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、
    你过得怎么样?
    以下是我们的团队建议:
    ===========
    现在让他们看看 TX7332或 TX7316。

    该 SDK 不受支持。

    谢谢!
    ===========

    谢谢你
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    由于 TX-SDK-V2板已停产、我们将无法支持应用 GUI 的源代码。

    我们有一些好消息。  我们发布了具有集成传输波束形成器、1.2A 脉冲发生器和 T/R 开关的全新16通道和32通道发送器。 有关更多详细信息、请参阅 TX7316和 TX7332产品文件夹、并单击"立即申请访问"按钮以获取完整数据表和其他设计资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aroul:

    我知道电路板已停产、但您能否提供最后一个源代码、以便我们仍可以使用它? 您无需提供支持、只需提供源代码、以便我们可以通过某种方式处理它。  我们将寻找新的 TX316设计、但我们担心 TI 支持。  TX-SDK-V2有望成功、但已停产... 因此我们需要考虑它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cesar、

    我想让这次对话离线。
    您能否向邮件列表 ultrasound_tx-support@list.ti.com 发送一封电子邮件并参考此 e2e 帖子?