This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:JESD 字格式结构。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789713/ads54j66-jesd-word-format-structure

器件型号:ADS54J66

您好!

我正在将 ADS54J66评估板用于 JESD 接口启动。 评估板内使用的 ADC 是 ADS54J66。

该 ADC 是一个14位 ADC、但根据 JESD 格式、通过添加控制位或尾位将其格式化为16位数据。但对于上述 ADC、我无法找到 ADC 如何将14位 ADC 采样数据格式化为16位 JESD 字格式、具体方法是查看 ADS54J66 ADC 数据表。 有人能解释一下。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    在14位字的末尾添加了2个尾位。 如果在适当的寄存器中置位、那么 LSB 也可用作超范围位。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    添加尾位是否意味着在采样结束时填充零?
    2.采样 ADC 数据的 MSB 8位不受影响(即控制填充或尾位不会在该位置发生)?

    感谢您的快速回复