This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 CDS 的 ADC、用于 CCD 传感器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789496/adc-with-cds-for-use-with-a-ccd-sensor

主题中讨论的其他器件:LM98714

我正在寻找一个能够与 CCD 影像传感器连接的 ADC (16位)。 传感器输出需要 CDS 电路的250kHz 信号。 如果需要、我想可以使用单独的 CDS 电路(更喜欢 IC)和 ADC。 目前、我使用的是 AD9826、但发现噪声级别太高(我获得了大约6个 ADU 的噪声、并且需要大约1个 ADU)。 谢谢 Jon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    感谢您关注 TI 器件。
    我将您的请求转发给合适的团队、他们应该能够为您的应用提供产品建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    LM98714是一款具有集成 CCD/CIS 定时发生器的16位45MSPS 模拟前端。

    有关详细信息、请访问 my.ti.com 查看数据表

    此致、

    Costin