This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8557:忙信号

Guru**** 2906550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789946/ads8557-busy-signal

器件型号:ADS8557

团队、

我的客户提出的问题:

我们有一个关于如何处理“忙”信号的查询。  我们的目的是同时启动所有 A/D 设备的“ConvStart”(转换启动)(如数据表的图38所示)。  

               但我们计划将“忙”与触发串行数据传输的中断联系起来。  理想情况下、两个 A/D 器件都将共享的 BUSY 信号保持在高电平、并且当它们完成时、它们将释放该信号。  由于可以 更改 BUSY 信号的极性,因此我假设此输出是“推挽”,因此我们需要将两个器件的 BUSY 信号一起或?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、
    器件上的"繁忙"宽度可能略有不同、但绝对符合规格(ADS8557的最大转换时间为1.19us)。 "繁忙"高电平表示转换正在进行、并且当 BUSY 为低电平时应读取转换数据(转换结束)。 当设计了多个 ADS8557并且它们的"忙"信号被用来触发 MCU/CPU 上的中断时、应该使用较长的忙信号来触发、因此应该对这些"忙"信号使用"和"逻辑。
    谢谢。

    此致、
    戴尔