This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42EVM:在哪里可以放置您所说的文档所需的.ini 文件?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42EVM, ADC32RF45, ADC32RF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789598/adc32rf42evm-where-do-i-put-the-ini-file-your-document-said-i-need

器件型号:ADC32RF42EVM
主题中讨论的其他器件: ADC32RF45ADC32RF42

我有一个 ADC32RF42EVM 和一个 TSW14J56。 根据 TI 文档 slau620d.pdf、第7节"使用内部时钟绕过 ADC32RF42中的 LMFS 42810模式的快速入门程序"(第32至35页)、 尤其是 Secion 7.3高速数据转换器专业版(HSDC 专业版)第34页的第4步、我应该"使用左上角的选择 ADC 下拉菜单来选择 ADC32RF45_LMF_42810。 (如果此器件选择不可用、则可能需要下载更新版本的 HSDCPro、或者可能需要从 TI 获取用于该模式的器件.ini 文件并将其复制到 HSDCPro 安装程序中。)" ADC32RF45_LMF_42810在此下拉菜单中不可用。 我使用的 HSDC Pro 版本为5.00。 我在 e2e.ti.com/.../2330365上找到了一个 ADC32RF45_LMF_42810.ini 文件。 我从该页面下载了该文件、并尝试将其放置在 HSDC Pro 安装的几个子目录中、但在下拉菜单中仍然看不到 ADC32RF45_LMF_42810。 发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    我已将您的问题转发给负责该器件的工程师、他将回复您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    请将 ini 文件复制到以下位置:  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56 Details\ADC 文件

    此致、

    Vijay