This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4246EVM:SPI 地址 x4A 回读有趣

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789723/ads4246evm-spi-address-x4a-readback-funny

器件型号:ADS4246EVM

  我们使用连接到 Xilinx Artix-7 FPGA 的 ADS4246EVM 作为开发系统、同时我们的硬件准备就绪。

作为一家医疗公司、我们需要确保 通过SPI 正确编程 ADS4246。 因此、对 ADC 进行编程后、我们从地址 x01回读所有寄存器(首先在地址 x00中设置读数)、以确保 SPI 寄存器正确。

但是、当读取地址 x4A 时、我看到位4为高电平(因此数据输出= x10)、而不是编程的 x00。

它是:-

* SPI 地址不正确(因此不是 x4A)
  \=>但是、SCLK 大幅降低、并且仍然看到位4仍然为高电平、

ADS4246 或数据表不正确
  =>数据表是从2013年开始的、因此不太可能

*部分地址 x4A (和其他寄存器?) 是内部测试值
  \=>所以屏蔽进入 ADC 的数据、以便只有寄存器的正确部分才会通过(即屏蔽 数据表中显示"始终写入0"的任何位)

* A.N.OTHER?


请参阅随附的"地址 x4A 的 SCLK (红色)和 SDOUT (蓝色)范围内的范围截屏"。

 

非常感谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我已将您的问题转发给负责该器件的工程师、他将回复您。

    此致、
    Neeraj