This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9120:它能否与2.5Msps 下的标准 SPI 接口配合使用?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789490/ads9120-can-it-work-with-standard-spi-interface-under-2-5msps

器件型号:ADS9120

大家好、

由于串行时钟频率 最大为75MHz、并且客户仅具有标准 SPI 接口。  

它能否在 2.5Msps 以下工作? 谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    ADS9120支持增强型 SPI。  增强型 SPI 最有用的特性之一是数据传输区域2。  如果您在数据传输区域2中运行(数据表的第7.5.2节)、则 只需使用一条 SDO 线路即可实现2.5Msps 的完整数据速率和16b 数据传输以及45MHz 的 SCLK 频率。

    在数据传输区域2中、您几乎拥有 SPI 传输的整个周期、减去一个静默时间。  对于 ADS9120、总静默时间为35nS。  对于2.5Msps 采样率、周期时间 为400nS、因此 SPI 传输时间为400-35=365nS、这 为   使用 SCLK = 45MHz 来传输16b 数据转换结果提供了足够的时间。  

    您还可以降低采样率;ADS9120没有最小采样率、这也将进一步降低所需的最大 SCLK。

    此致、

    Keith N.
    精密 ADC 应用