This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:自偏移校准在器件配置后需要1+ms 的延迟?

Guru**** 2754135 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789481/ads1248-self-offset-calibration-requires-1-ms-delay-after-device-configuration

器件型号:ADS1248

尊敬的团队:

我们的客户使用3个 ADS1248、并与单独的 DRDYn 共享 SPI 接口。

启动时执行以下序列:

  • 将所有 ADC 的 START 引脚设置为高电平(引脚23)
  • 等待16ms。 这符合规范(第75页图113页)
  • 向所有 ADC 发送命令复位0x06
  • 等待所有 ADC 的 DRDYn 和0.5ms 稳定时间
  • 发送命令:0x40、0x03、0x01、0x00、0x30、 0x09 到所有 ADC
  • 发送命令:0x16到所有 ADC (SDATAC)
  • 等待所有 ADC 的数据就绪
  • 等待所有 ADC 的 RDRYn
  • 发送命令 SELFOCAL (0x62)来执行偏移校准

 结果:自偏移校准失败。

他们可以通过在发送 SDATAC (0x16)-以黄色突出显示的线路后添加"1ms 等待"来“解决”这一问题

您能不能帮助我们了解配置是否有问题?
客户和终端客户需要知道这1ms 等待解决问题的原因、以及配置中是否有任何其他问题。

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    所需的额外时间很可能是基准趋稳所致。  在寄存器写入序列中、设置更改为加电和使用内部基准、以及更改为数据速率至2ksps。  这些操作将在寄存器写入序列完成时发生。  基准通电时、基准将在一段时间内稳定至最终值。  根据 VREFOUT 引脚上的容性负载、稳定时间将会变化。  ADS1248数据表的第33页提供了一些信息。

    列出的时间仅基于使用的电容值是近似的、但可能存在其他因素、例如布线长度和其他未考虑的电容、这些因素可能会延长这些时间。  在尝试发出自偏移校准之前、应完全稳定基准电压。  2ksps 数据速率对应于500us (寄存器写入后的第一个转换为578us)。  如果在基准趋稳期间发出自偏移命令、则预期结果可能会有所不同。

    还有其他一些问题可能存在、但不清楚"不补偿"的含义。  有关如何确定故障失调电压的任何其他信息都很有用。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您提供清晰/良好的解释。 我在 Vref_out 上使用22uF 电容、这说明了所需的额外时间。 我忽略了规范中的表。 我们将根据规格调整延迟。

    再次感谢

    Marthijn